Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä on pienin suositeltu maan ja vaiheen sisääntulon välinen eristysresistanssiarvo Altivar 71 taajuusmuuttajalla?

Julkaisupäivämäärä: 16 elokuuta 2018

Eristysresistanssin maan ja vaiheen sisääntulon välillä tulisi olla suurempi kuin 1 MΩ, joka on Megger arvona 500 V yhdelle minuutille.

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.