Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Onko mahdollista käyttää Altivar 71 taajuusmuuttajaa synkronisen moottorin ohjaukseen?

Julkaisupäivämäärä: 09 elokuuta 2018

Kyllä, Altivar 71 taajuusmuuttajaa voidaan käyttää synkronisen moottorin ohjaukseen.

HUOM:
  • Taajuusmuuttaja tulisi ohjelmoida avoimen piirin ohjaukseen
  • Pienennä taajuusmuuttajan rasitusta momentin kriteereiden osalta, koska Altivar 71 taajuusmuuttajan normaali moottori taajuus on 50 tai 60 Hz.

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.