Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Missä Altivar 31 perussarjan taajuusmuuttajissa on sisäänrakennettuja tuuletusyksiköitä?

Julkaisupäivämäärä: 09 elokuuta 2018

Kaikissa Altivar 31 perussarjan taajuusmuuttajissa on sisäänrakennettuja tuuletusyksiköitä, paitsi ATV31H018M2, ATV31H037M2,
ATV31H055M2 ja ATV31H075M2 taajuusmuuttajissa ei ole tuuletusyksiköitä, sillä ne ovat hyvin pieniä ja ympäröivä jäähdytys on riittävä.

HUOM:

Sisäänrakennetut tuuletusyksiköt eivät tarkoita sitä, että ympäröivää lämpötilaa ei tarvitse pitää kunnossa. Sinun tulee varmistaa, että ympäröivässä lämpötilassa
noudatetaan perussarjan Altivar 31 taajuusmuuttajien datasivujen määrittelyjä.

 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.