Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Milloin ilmestyy taajuusmuuttajan ylikuumenemisvika (OHF) Altivar 71 taajuusmuuttajissa?

Julkaisupäivämäärä: 09 elokuuta 2018

Taajuusmuuttajan ylikuumenemisvika (OHF) tarkoittaa, että jäähdytyslevyn lämpötila on ylittänyt lämpötilan kynnysarvon.
Tämä tieto tulee lämpötila-anturilta joka sijaitsee jäähdytyslevyllä, lähellä transistori moduulia. Kun terminen lämpöhäviö (THD, thermal heat
dissipation) on suurempi kuin 118% laukeaa OHF. 118% on keskimäärin 100 ºC jäähdytyslevyllä.

Pääsyyt tämän vian ilmetymiseen ovat:
  1. Liiallinen ympäristön lämpötila. (Varmista riittävä jäähdytys valvontahuoneessa)
  2. Tuulettimen ilmavirta on tukkiutunut
  3. Asennusohjeessa ilmoitettu taajuusmuuttajan vaatima ilmanvaihto ei ole riittävä.
  4. Taajuusmuuttajan tuuletin ei toimi. (Tarkista tuulettimen syöttötaulun LEDit. Jos LED 1 ei pala, tuuletin ei toimi. Jos LED 2 ei pala, tuulettimen syöttötaulu ei toimi)
  5. Lämpötila-anturissa on vikaa

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.