Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä on oikosulkuvirta-arvo Altistart 48 sarjan pehmokäynnistimille 415 voltilla (Q sarja) ja 690 voltilla (Y sarja)?

Julkaisupäivämäärä: 07 joulukuuta 2018

Oikoslkuvirta-arvot (SCCR) Altistart 48 sarjan pehmokäynnistimille ovat seuraavat:

Q sarjalle:
  1. SCCR arvo ATS 48D17x:stä ATS 48C32x:ään on 50 kA
  2. SCCR arvo ATS 48C41x:stä ATS 48M12x:ään on 70 kA
Y sarjalle:
  1. Katso oikosulkusuojauslaitteet (tyypin 1 yhteensovitus):

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.