Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitkä ovat viimeisimmät GSD tiedostorevisiot Altivar 71 tajuusmuutajan ProfibusDP kommunikointikortille?

Julkaisupäivämäärä: 07 joulukuuta 2018

Viimeisimmät  GSD tiedostorevisiot  Altivar 71 tajuusmuutajan ProfibusDP kommunikointikortille ovat:
  1. Oikea GSD tiedostorevisio ProfibusDP kommunikointikortille versio V1.1IE01 on revisio 3.  1.1E01.gsd
  2. Oikea GSD tiedostorevisio ProfibusDP kommunikointikortille versio V1.1IE03 on revisio 5.  1.1IE03TELE09CD.gsd

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.