Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä eroa on Altivar 21 taajuusmuuttajan Fire Moden (function 52) ja Force Moden (function 53) välillä?

Julkaisupäivämäärä: 07 joulukuuta 2018

Fire modessa (function 52) taajuusmuuttaja pyörii niin kauan kunnes se hajoaa. Mikään vika ja/tai pysäytyskäsky ei toimi. Tässä toiminnossa taajuusmuuttajaa ei voida pysäyttää, ellei sen sähkönsyöttöä katkaista.

Force modessa (function 53) taajuusmuuttajan pyöriminen pysähtyy kriittisestä viasta ja/tai Stop painikkesta painettuna.

Kriittisiä vikoja ovat:
Ylivirta (OC), ylijännite (OP), moottorin virta-anturin vika (Err7), alijännite (UP1), suojamaa vika (EF2), OCP ja liiallinen vääntömomentin kasvu E-20).


Katso liitteestä lista kriittisistä vikatapauksista:
Altivar 21 Critical Fault List.pdf


Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.