Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä tarkoittaa OC1 virhe Altivar 21 taajuusmuuttajassa?

Julkaisupäivämäärä: 07 joulukuuta 2018

OC1 tarkoittaa kiihdytyksen aikaista ylivirtaa. Tämä virhe ilmestyy silloin, kun moottori ottaa liikaa virtaa kiihdytyksen aikana.

Todennäköisimmät pääsyyt virheelle:

         1.     Kiihdytysaika ACC on liian lyhyt

         2.     Parametri Pt (Motor Control Mode = moottorin ohjaustapa) on väärä

   3. Pyörivää moottoria yritetään käynnistää rampilla 0Hz

   4. Erikoismoottori, jonka impedanssi on pieni

   6. Maasulkuvika on mahdollinen

        Korjaustoimenpiteitä:

   1. Pidennä kiihdytysaikaa ACC

         2.     Tarkista Pt (Motor Control Mode = moottorin ohjaustapa) parametri.

   3. Laita vauhtikäynnistys päälle, F301=1. Säädä kytkentätaajuutta F302

         4.     Säädä kytkentätaajuutta F300

 5.   Aseta parametri  F316 ( kytkentätaajuuden kontrollitila) arvoksi 1 ta 3 (kantotaajuus pienenee automaattisesti).

   
6. Tarkista moottoripuolen kytkennät. Tarkista eristysvastusmittarilla moottorin ja kaapeleiden kunto. Kytke moottorikaapelit irti taajuusmuuttajasta toimenpiteen ajaksi.


Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.