Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Milloin INF3 (Internal Serial Link) vika ilmestyy Altivar 61/71 taajuusmuuttajissa?

Julkaisupäivämäärä: 10 elokuuta 2018

Internal Serial Link Fault (INF3) ilmestyy Altivar 61/71 taajuusmuuttajissa silloin, kun 24VDC:n sisäisessä syötössä on häiriöitä, jotka aiheutuvat
mikroprosessorin resetoinnista. Toinen todennäköinen syy on, että yhteys sisäisen piirikortin, moottorin ohjauskortin ja sovelluksen välillä häiriintyy.

Poistaaksesi vian, tarkista sisäiset yhteydet, lattakaapelin sisäisten kaapeleiden kiristys. Varmista myös, että syöttökaapeli ja ohjauskaapeli ovat erillään
ulkoisessa johdotuksessa. Viimeisenä korvaa moottoriohjauslevy tai kytkentälevy.
 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.