Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä on "Line dip Ride Through" aika Altivar 71 ja 61 taajuusmuuttajilla?

Julkaisupäivämäärä: 07 joulukuuta 2018

Maksimi pyörimisaika (ilman vikaa) alijännitteellä nimellisvääntömomentilla on:
  1. 1000 ms, kun jännite on 70% nimellisjännitteestä (UrEs)
  2. 500 ms, kun jännite on 40% nimellisjännitteestä (UrEs)

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.