Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten saa avattua pääsyn Altivar 31 taajuusmuuttajan ohjausparametreihin?

Julkaisupäivämäärä: 07 joulukuuta 2018

Mikäli halutaan päästä käsiksi kaikkiin Altivar 31 taajuusmuuttajan ohjausparametreihin, on kaksi eri vaihtoehtoa:
  1. Pääsy parameteihin normaalin näppäimistön kautta (integroitu LED näyttö):
             Syötä asiakas salasana parametrien Terminal Locking Codeen (Cod) Monitoring menussa ( Sup).

       2.   Pääsy parametreihin kaukoohjaimen kautta:

             a) Syötä asiakas salasana parametrien Locking Codeen (Cod) Monitoring menussa (Sup)

              JA

              b) Aseta kauko-ohjaimen takalevyssä oleva 'Access Locking Switch' kytkin 'Unlock' asentoon. Katso alla oleva kuva.

HUOM
Asiakas salasanasuojaus on prioriteeteissä korkeammalla kuin kytkin asetus.
 


HUOM

Mikäli asiakas salasana on unohtunut, käytä Master salasanaa '6969' joka resetoi asiakas salasanan ja avaa pääsyn kaikkiin parametreihin.

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.