Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Onko mahdollista asentaa OF/SD/SDE apukosketinta (29450) yksinapaiseen ja kaksinapaiseen Compact NS katkaisijaan?

Julkaisupäivämäärä: 18 joulukuuta 2018

Apukosketin on mahdollista asentaa kaksinapaiseen kuin myös kolminapaiseen ja nelinapaiseen katkaisijaan, mutta ei ole mahdollista asentaa
ja käyttää OF/SD apukosketinta 29450 yksinapaisessa Compact NS katkaisijassa.

Huomio että voit käyttää vain OF tai SD informaatiota tämän 29450 apukoskettimen kanssa kaksinapaisessa katkaisijassa, et voi käyttää sitä SDE informaatioon.
 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.