Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Kuinka monta tunnistinta voi maksimissaan yhdistää Tesys T:n T1 ja T2 napoihin ja mitkä ovat niiden maksimi vastus arvot?

Julkaisupäivämäärä: 07 joulukuuta 2018

Voit yhdistää maksimissaan 6 tunnistinta (PTC tai NTC analoginen) lämpötilan Input napoihin T1 ja T2 TeSys T:llä.

Ja vastus voi nousta aina maksimiarvoon 6500 Ohmia asti navoissa T1 ja T2.


Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.