Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Video: Kuinka nostan ATV212:n maksiminopeuden yli 60 Hz?

Julkaisupäivämäärä: 31 elokuuta 2018

Voit asettaa maksiminopeuden menemään yli 60 Hz:
  • Aseta maksimitaajuutesi FH ensin haluamaasi arvoon ja sitten UL.
  • FH voi olla välillä 30 - 400 Hz ja UL 0.5 - FH, joten aseta ensin FH
  • Molemmat löytyvät heti päävalikosta
Huom. Jos käytät analogista tuloa nopeuden säätöön, niin se tulee skaalata:
- Jos FMOd = 1, eli analoginen tulo VIA, niin aseta F204 haluamaasi maksimiarvoon.
- Jos FMOd = 2, eli analoginen tulo VIB, niin aseta F213 haluamaasi maksimiarvoon.

Suomeksi tekstitetty video:

 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.