Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Connect relevastaanottimen ja kytkinlähettimen ohjelmointi

Julkaisupäivämäärä: 16 syyskuuta 2016

Resetoidaan ensin sekä lähetin että vastaanotin neljällä painalluksella. Neljäs painallus pidetään 5sek. pohjassa.
Ohjelmoidaan ensin kytkin 3 ripeällä painalluksella, jolloin kytkimen merkkivalo vilkkuu 6 kertaa ja jää palamaan noin 30s ajaksi.
Tuon 30s aikana relevastaanottimen ohjelmointinäppäintä (prog) painetaan 3 nopeaa painallusta.

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.