Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten saa muunnettua ProWorx Plus V1.65:llä tehdyn sovelluksen Konseptin V2.6:lle sopivaksi?

Julkaisupäivämäärä: 19 joulukuuta 2013

ProWorx Plus on DOS pohjainen ohjelmisto. Kuitenkin ProWorx Plus ja ProWorx NXT offline tietokannat ovat identtiset. Offline tietokanta voidaan avata kummallakin ohjelmistopaketilla.

Vaiheittainen menettely ProWorx NXT tietokannan muuntamiseksi Concept984 Ladder projektiksi on seuraavanlainen:

               1.    Avaa ProWorx NXT tietokanta

               2.    Kirjoita tietokanta ohjaimeen

               3.    Ladder logic näytöllä mene File-Utilities-Import/Export

               4.    Export Concept.TXT tiedosto

               5.    Yhdistä ohjain Consept :iin

               6.    Lataa ladder logic ja configuration ohjaimelta

               7.    Consept database:ssa, mene File-Import-Variables: Text delimited-User defined

               8.    Katso sallitut muutokset olemassa oleville muuttujille ja syötä tallennettu Concept.TXT tiedosto

HUOM:

Tämä prosessi havainnollistaa menettelyä muunnettaessa ProWorx tietokantaa Concept984 Ladder Logic tietokannaksi. ProWorx NXT merkit on viety ja muunnettu muuttujiksi. Samoin kuvaukset tulevat kommenteiksi mutta muita tiedostonosia ei viedä.


Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.