Welcome the the Schneider Electric French website.
It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?
Traduisez en francais
Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä
Miten Modicon Quantum sarjassa saadaan laskettua skannausaika Hot Stand-By (HSBY) järjestelmälle?
Julkaisupäivämäärä:
18 joulukuuta 2018
Ottaen huomioon Hot Stand-By järjestelmän, skannaus aika koostuu pääasiassa kolmen osan yhteenlaskemisesta:
Osa 1: Käyttösovellus logiikan suoritusajasta, tiedonsiirto ajan kanssa Primary:sta Stand-By communication lataamiseen RIO managementista.
Osa 2: Riippuen ModBus:n tietoliikenteen kuormasta, tarvitaan 1 tai 2 ms ModBus Network:ista tulevaan ModBusin luku/kirjoitus pyynnön vastaukseen.
Osa 3: Skannausajasta 2.5 ms jonka RIO management tarvitsee
Esimerkki:
100kb:n tiedon siirto Primary:stä Stand-By:hin ja käyttäjän logiikan suoritusaika ovat alle 6ms,
jonka jälkeen kohdan 3 skannausaika on 15ms (käytettäessä uusinta CPU firmwarea versio V2.50 tai V2.60).
Näin esimerkin lopulliseksi keskimääräiseksi latausajaksi tulee n.19ms.
Etkö löydä etsimääsi?
Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.