Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitkä ovat Compact NSX Ready LED:n erilaiset tilanteet?

Julkaisupäivämäärä: 18 joulukuuta 2018

Erilaiset tilanteet Compact NSX Ready LED:lle ovat seuraavat:




HUOM: Varmista, että suojarele on oikein syötetty, toisin sanoen oikea yllä ilmoitettu päävirta (esimerkki: >30A, riippuu päävirrasta) tai syötön 24V ulkoinen
virtalähde tai paristo.

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.