Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Onko mahdollista lukea vikavirtaa ja vian tyyppiä katkaisun jälkeen Compact NSX:llä Micrologic 5:n ja Micrologic 6:n kanssa?

Julkaisupäivämäärä: 05 syyskuuta 2020

Kyllä, on mahdollista lukea vikavirta ja vian tyyppi katkaisun jälkeen. Ulkoinen 24V DC täytyy olla liitettynä Micrologic:iin. Vikakatkaisun jälkeen,
vian tyyppi (Ir, Isd, Ii, Ig), kyseiset vaiheet ja katkaistu virta näkyvät Micrologic 5:ssä ja 6:ssa.

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.