Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitkä ovat maksimi ja minimi nimellisjännitteet joita Vigi C120 voi käyttää?

Julkaisupäivämäärä: 18 joulukuuta 2018

Maksimi / minimi nimellisjännitteet joita voidaan käyttää Vigi C120 sarjassa on seuraavat:
  1. VigiC120 30 mA - Minimijännite 196 V / Maksimijännite 465 V
  2. VigiC120 300mA - Minimijännite 189 V / Maksimijännite 456 V
  3. VigiC120 500mA - Minimijännite 175 V / Maksimijännite 456 V

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.