Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä on C60N ja C60L katkaisukyky (Icu)?

Julkaisupäivämäärä: 10 joulukuuta 2013

Maksimi katkaisukyky (Icu) stardardin IEC 60947-2 mukaisesti C60N:lle on 50kA ja C60L:lle 100kA alle 240/440V AC verkossa.

Alla liitteenä vaatimustenmukaisuusvakuutus.

LIITE

Breaking Capacity_C60N_C60L.pdf


Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.