Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä on jännitteen toleranssitaso nimellisjännittteelle elektronisille lisävarusteille joita käytetään pienjännitekatkaisijoissa?

Julkaisupäivämäärä: 12 toukokuuta 2020

Jännitteen toleranssitaso elektronisille lisävarusteille (esim. alijännitekela (MN), työvirtakela (MX)), joita käytetään pienjännitekatkaisijoissa
on määritetty IEC 60947-2 standardin mukaisesti.

Toleranssitaso joka on määritetty IEC60947-2:ssa on 85% minimi nimellisjännitteelle(Un) ja 110 % maksimi nimellisjännitteelle (Un).

Esimerkki:

Nimellisjännitteelle Un = 230/240V, minimitoleranssitaso on (85% 230V AC) = 195,5V, maksimitoleranssitaso on (110 % 240V AC) = 264V.

 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.