Welcome the the Schneider Electric French website.
It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?
Traduisez en francais
Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä
Mikä on suurin mitoitettu DC virta DC jännitteellä C60:sen koskettimille?
Julkaisupäivämäärä:
05 syyskuuta 2020
Suurin mitoitettu DC jännite ja DC virta kategorian DC12 (IEC 60947-5) C60 johdonsuojakatkaisijan koskettimille OF, SD, PF+SD, OF.S
(Tuotenumerot - 26924,26927,26929,26923) on esitetty alla:
DC Voltage
DC Current
24V
6 A
48V
2 A
60V
1.5 A
130V
1 A
Suurin mitoitettu DC jännite ja DC virta kategorian DC13 (IEC 60947-5) C60 johdonsuojakatkaisijan apukoskettimelle OFsp l (Tuotenumero - 16940) on esitetty alla:
DC Voltage
DC Current
230V
1 A
Etkö löydä etsimääsi?
Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.