Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitkä ovat I²t termiset rasitus- ja huippuvirtarajoitukset C60 sarjan katkaisijoissa?

Julkaisupäivämäärä: 20 joulukuuta 2013

I²t luokitus (energia rajoitukset) on määritetty energiarajoitusluokan mukaan ja C60 sarjan katkaisijat ovat luokassa 3. Energiarajoitusluokat 
1, 2 ja 3 ovat luokiteltu katkaisijoiden sallittujen I²t (läpi päästö) arvojen mukaisesti. 

Katso alla olevasta taulukosta 1, 2 ja 3 luokan katkaisijan katkaisukyvyt ja luokitukset. Huomioi I²t arvot luokassa 3 C60 katkaisijoille. 








































Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.