Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä on Okken kytkintaulun teräs ohutlevyn paksuus?

Julkaisupäivämäärä: 10 joulukuuta 2013

Okken kytkintaulun teräs ohutlevyn paksuudet ovat esitettynä alla olevassa taulukossa.

Okken Steel sheet metal thickness

 
Housing Thickness mm
Door 2.00mm
Rear panels 1.50mm
Side panels 1.50mm
Roof 1.50mm
Inter Cubicle 1.50mm
 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.