Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä eroa on SF6 teknologialla ja tyhjiö (Vacuum) teknologialla, joita käytetään Schneiderin valmistamilla MV katkaisijoilla?

Julkaisupäivämäärä: 18 joulukuuta 2013

SF6 ja tyhjiö (Vacuum) ovat kaksi modernia katkaisu tekniikkaa keskijännite alueella. Katso alla olevasta taulukosta vertailua näiden kahden
teknologian välillä.


Protection & Switching of: Vacuum
SF6
 
Breaking medium Checking no yes
Failure rate (MTBF) target as SF6 4 / 10000 units per year
Sealed for life yes yes
Maintenance no no
Life time 30 years 30 years
Mechanical Endurance 10000 operations 10000 operations
Electrical Endurance 50 to 100 operations @ Isc 20 to 50 operations @Isc
Overheads Line Transformer (IEC E2 class possible higher TRV) (IEC E2 class possible higher TRV)
Motor Circuit Breaker Contactor + protection Circuit Breaker Contactor     
Capacitor Bank (IEC C1 class : low probability of restrikes) (IEC C2 class : no reignition, no restrikes)
Arc Furnace CB CB
CB + protection CB + protection

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.