Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten luetaan todellinen energia-arvo PM 210:stä?

Julkaisupäivämäärä: 18 joulukuuta 2018

Todellinen energiankulutus jonka PM210 mittaa, on tallennettu kahteen sanaan, rekisteröinti osoiteisiin 4000 ja 4001. Se on pitkä analoginen
tyyppimuuttuja (pitlkä sana).

Tämän rekisterin alue on heksadesimaali muodossa ja se on välillä 0 ja 0xFFFFFFFF. Kuitenkin, rekisteri voi pitää arvoja jopa 32767 asti.
Mikäli mitattu enrgia-arvo on suurempi, estääksesi rekisterin ylittymistä, tulee käyttää mittakerrointa. Tämä kerroin muuntaa rekisterin arvon
alueen sisällä -32767:stä  +32767:ään. Mittakerroin talletetaan yhden sanan rekisteriin osoitteessa 4108.

Nyt löytääksesi PM210 mittaaman todellisen energiankulutuksen, seuraa alla olevia vaiheita:
  1. Lue ensimmäinen sana (4000) heksadesimaalimuodosta. Esim. 0000;
  2. Lue toinen sana (4001) heksadesimaalimuodosta. Esim. 1ADF;
  3. Vertaa rekisterin arvoa 0001ADF ja muunna se desimaalimuotoon. 00006879
  4. Lue mittakerroin rekisterin arvo 4108. Esim. -2. Tämä on kymmenpotenssi ja tarkoittaa 0.01.
  5. Kerro 00006870x0.01 ja saat tulokseksi 68,7 kWh todelliseksi kulutukseksi.

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.