Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitkä ovat turvaetäisyydet LC1B sarjan kontaktorikytkennöille DC jännitteillä?

Julkaisupäivämäärä: 13 elokuuta 2018

Turvaetäisyydet löydät alla olevasta taulukosta. Taulukon arvot on annettu AC jännitteille, mutta arvot ovat samat myös DC jännitteillä.



Huomio:
DC sovelluksissa turvaetäisyys kontaktorin edessä on 100mm (X1) ja sammutuskammion yläpuolella 150mm (X2), koska jännite per napa on rajoitettu 440VDC.


Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.