Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Onko Vijeo-Designerissa mahdollista kirjoittaa uusi IP osoite yhdistettyyn laitteeseen käytön aikana?

Julkaisupäivämäärä: 10 elokuuta 2018

Kyllä, koodaamalla on mahdollista kirjoittaa uusi IP osoite yhditetyille laitteille käytön aikana. Tämä ominaisuus on toteutettu Vijeo-Designer V5.0 SP1:ssä.

Alla esimerkki scripti, joka asettaa IP osoitteen mille tahansa taajuusmuuttajalle, ei vain ModBus taajuusmuuttajalle.

// --------------- Kirjoita dataa ----------------------
// Pituuden saa NewIP_InputData.length
int [ ] NewIP_InputData = {10, 187, 225, 135};
ModbusEquipment01.openConfig();
ModbusEquipment01.setProperty( "Con_IPAddress", NewIP_InputData );
ModbusEquipment01.commitConfig();


Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.