Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Onko Vijeo-Designerissa mahdollista lukea yhdistetyn laitteen IP osoite käytön aikana?

Julkaisupäivämäärä: 18 joulukuuta 2018

Kyllä, scriptauksella on mahdollista lukea yhdistetyn laitteen IP osoite  käytön aikana. Tämä ominaisuus on toteutettu Vijeo-Designer V5.0 SP1:ssä.

Alla esimerkki scripti:

// --------------- Luetaan olemassa oleva data -------------------------------
// IP osoite on indeksöity data[0], data[1], data[2] ja data[3]
// data.length arvoa voidaan käyttää kun käydään läpi listan arvot

int [ ] data = ModbusEquipment01.getProperty( "Con_IPAddress" );

for( int i = 0; i < data.length; i++ ){

PanelIPData.IP[i].write( data[i] );

}


Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.