Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä yhteensopivuuksia on Switch2Vijeo tool ja Vijeo Desiger versioilla?

Julkaisupäivämäärä: 10 elokuuta 2018

Yhteensopivuudet sovellusohjelmien muuntamisessa ohjelmien välillä on esitetty alla:

XBTL1000 Application Program Switch2Vijeo Version
 VJD 4.5  S2VJD 1.0
 VJD 4.6  S2VJD 2.0
 VJD 4.6 Patch D  S2VJD 2.1
 VJD 4.7  S2VJD 2.2
 VJD 5.0  S2VJD 3.0
 VJD 5.0 SP1  S2VJD 3.1

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.