Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Onko 31097 lukon tarvikesarjan asennus samanlainen kuin 31088 Interpact source changeover järjestelmässä?

Julkaisupäivämäärä: 18 joulukuuta 2018

Kyllä, tarvikesarjan asennus on samanlainen molempien 31097 ja 31088 lukkojen kohadalla, sillä kaikki lukot ovat suunniteltu lukitsemaan OFF asento.

Katso liitteestä lukon asennusohje 31097 tarvikesarjalla Intepact source changeover järjestelmään INS 100A-630A.

LIITE
31097_IM.pdf

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.