Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitkä ovat Compact NS630 katkaisijan STR13MAE (MAE500) suojareleen ominaisuudet?

Julkaisupäivämäärä: 18 joulukuuta 2018

Compact NS630 varustettuna STR13MAE suojareleellä on tuotenimeltään NS630MAE500.

Vanha MA500 suojarele suunniteltiin mekaanisilla ominaisuuksilla kun taas uusi MA500 on suunniteltu elektronisilla ominaisuuksilla
ja on tuotenimeltään MAE500. Laukaisukäyrä on sama kuin MA500 suojareleellä.

STR13MAE:n suojausasetus on kuudesta kolmeentoista kertaa In (In = nimellisvirta). Tämä on ainoa saatavilla oleva asetus tälle tuotteelle.

Laukaisukäyrä on esitettynä kuvassa alla.


Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.