Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Video: Kuinka vaihdan analoogisen tulon AI2 0-10VDC jänniteskaalalle Altivar 61 ja 71 taajuusmuuttajilla?

Julkaisupäivämäärä: 19 heinäkuuta 2018

Oletuksena on käyttää 4-20 mA virtaskaalaa, mutta voit vaihtaa sen 0-10VDC jänniteskaalalle.
  • Drive menu > 1.5 inputs / outputs > AI2 configuration
  • Aseta tyyppi arvoon jännite: AI2 Type = Voltage
  • Voit myös säätää minimi ja maksimi arvoja halutessasi

Suomeksi tekstitetty video:

 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.