Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Minkä tyypisiä graafisia tiedostoja voidaan syöttää Vijeo Citect:iin?

Julkaisupäivämäärä: 18 joulukuuta 2018

Vijeo Citect:ssä, Graphics Builder:illa on suodattimia useille tiedosto tyypeille, jotka sallivat grafiikan syötön muista ohjelmista, kuten luonnosohjelmista, kuvaohjelmista, esityspaketeista, skannereista, jne.

Sen jälkeen, kun grafiikka on syötetty, voit käyttää Graphics Builderia kuvien muokkaamiseen. Grafiikka tiodostoja voidaan vetää kolmannesta osapuolesta (esim. Windows Explorer) ja pudottaa Graphic Builderin sivulle.

Oletuksena syötetyissä Bittikartoissa ei saatavilla olevat värit ovat epätarkkoja. Poistaaksesi tämän ominaisuuden, valitse Tools/Options Graphics Builderista ja selvennä epätarkat Bittikartat liitä valikosta. Jos sekoiteväritys ei ole käytössä, korvataan ei saatavilla olevat värit lähimmillä, väripaletista löytyvillä väreillä.

Muunkin tyyppisiä kuvia voidaan varmasti syöttää, mutta tiedostot joita Vijeo Citect ainakin tukee ovat seuraavat:

  1. Windows 3.0 bitmaps ( *.BMP, *.DIB, *.RLE)
  2. PCX format bitmaps (*.PCX)
  3. Text files (*TXT)
  4. AutoCAD DXF Files (*.DXF), sD only. The binary format is also supported
  5. Windows metafiles (*.WMF)
  6. Encapsulated Postscript(*.EPS)
  7. Fax Image(*.FAX)
  8. Ventura Image (*.IMG)
  9. JPEG (*.JPG, *.JIF, *.JFF, *.JGE)
  10. Photo CD (*.PCD)
  11. Portable Network Graphic (*.PNG). (PNG files with alpha channels are not supported)
  12. Targa (*.TGA)
  13. Tagged Image Format (*.TIF)
  14. WordPerfect (*.WPG)

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.