Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Voiko 2-johdinliiketunnistimeen kytkeä led valaisimia tai polttimoita?

Julkaisupäivämäärä: 18 joulukuuta 2018

Ei voi. 2-johdinliiketunnistimeen voi kytkeä vain hehku- tai halogeenipolttimoita. Käytä led valaisimien ja polttimoiden kanssa 3-johdinliiketunnistinta, joka vaatii myös nollajohtimen.

Esimerkkejä liiketunnistimista:
Exxact 2-johdin
Liiketunnistin 120° R 350W
2622012  WDE002764 VAL
2622015  WDE003364 ANT
2622021  WDE004364 MET
Exxact 3-johdin
Liiketunnistin 120° RCL 2300VA
2622241  WDE002766  VAL
2622242  WDE003766  ANT
2622243  WDE004766  MET
Elko 3-johdin
Liiketunnistin PIR2300 120°
2610304  EKO04861
 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.