Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Video: Kuinka palautan tehdasasetukset Altivar Process taajuusmuuttajille?

Julkaisupäivämäärä: 31 elokuuta 2018

Tehdasasetusten palautus:
  1. Mene valikkoon 7 File Management > 7.2 Factory Settings
  2. Valitse haluamasi resetoitavat parametrit. Jos haluat resetoida kaikki asetukset niin valitse all
    • Parameter group list = All
  3. Palauta tehdasasetukset valitsemalla Go to Factory Settings
  4. Huomioi ilmestyvä varoitus
*****************************************************************************************************************************
WARNING

UNANTICIPATED EQUIPMENT OPERATION
Verify that restoring the factory settings is compatible with the type of wiring used.
Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.
******************************************************************************************************************************

Eli tarkasta omat kytkentäsi, niin ettei tehdasasetusten palautus aiheuta mitään vahinkoja!
Jos olet varma, niin voit painaa OK palauttaaksesi tehdasasetukset

Suomeksi tekstitetty ohjevideo:

 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.