Analoginen tulo pitää skaalata sopimaan anturin arvoihin. Esim jos siitä tulee 4-20 mA signaali, niin minimi ja maksimi arvot pitää asettaa sen mukaisesti.
AI3 type = Current
AI3 min value = 4
AI3 max value = 20
Minimi ja maksimi takaisinkytkennän arvot pitää määrittää anturin arvojen mukaisesti. Esim anturin skaala on 0-87 PSI. Yksikkö määriteltiin kohdassa 2.
min PID feedback = 0
max PID feedback = 87
Minini ja maksimi PID process pitää määrittää minimi ja maksimi takaisinkytkennän rajoissa. Arvot voivat olla myös samat, mutta saat parempaa tarkkuutta asettamalla ne lineaariselle alueelle.