Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Video: Kuinka asetan esiasetetun nopeuden Altivar 630 / 930 taajuusmuuttajille?

Julkaisupäivämäärä: 30 elokuuta 2018

Esimääriteltyjen nopeuksien ohjelmointi:
  • Complete Settings > Generic Functions > Preset Speeds
  • Määritä haluamasi digitaaliset sisääntulot
  • Jokainen määrittämäsi sisäänmeno vastaa yhtä bittiä, eli käytössä on 1-4 bittiä ja 2-16 nopeutta
  • 2 Preset Freq määrittää ensimmäisin sisäänmenon ja ekan bitin
  • 4 Preset Freq määrittää toisen sisäänmenon ja toisen bitin
  • jne.
Nopeuksien valinta:
0 0 0 0 Miniminopeus eli Low Speed
0 0 0 1 SP2
0 0 1 0 SP3
0 0 1 1 SP4
0 1 0 0 SP5
0 1 0 1 SP6
0 1 1 0 SP7
0 1 1 1 SP8
1 0 0 0 SP9
1 0 0 1 SP10
1 0 1 0 SP11
1 0 1 1 SP12
1 1 0 0 SP13
1 1 0 1 SP14
1 1 1 0 SP15
1 1 1 1 SP16


Suomeksi tekstitetty ohjevideo:

 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.