Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Video: Kuinka asetan AI2 nopeuden referenssille Altivar 630 / 930 taajuusmuuttajalle?

Julkaisupäivämäärä: 19 heinäkuuta 2018

Aseta AI2 terminaali nopeuden referenssiksi:
Complete Settings > Command and Reference > Ref Freq 1 Config > AI2
Säädä arvot oikeanlaisiksi valikossa Complete Settings > Input/Output ja välilehdellä AI/IQ > AI2 configuration
Esim 4-20 mA:
AI2 type = Current
AI2 min value = 4
AI2 max value = 20

Suomeksi tekstitetty ohjevideo:

 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.