Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Saako langattomilla Connect tuotteilla tehtyä pulssiohjausta?

Julkaisupäivämäärä: 30 heinäkuuta 2018



Pulssiohjaus onnistuu seuraavilla tuotteilla, kun ne ohjelmoidaan PC:n kautta käyttäen usb sovitinta.
 
Connect ohjelmointityökalu
USB-liitin ja PC ohjelma
3575739  MTN506801
 
Exxact Connect Lähetin
1-vipu painike RF
2622271  WDE002901  VAL
2622272  WDE003901  ANT
2622273  WDE004901  MET
Connect Vastaanotin
Uppoasennettava Relevastaanotin
3575734  MTN507501
 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.