Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä on 2- ja 3-johdinliiketunnistimien ero?

Julkaisupäivämäärä: 29 elokuuta 2018

2-johdintunnistin on tarkoitettu vain hehkulampuille ja 230V halogeeneille ja sen voi asentaa normaalin kytkimen tilalle. Tämä tunnistin tarvitsee myös vähintään 40W kuorman toimiakseen.Kuorma tarvitaan, koska tunnistin ottaa käyttövirtansa kuorman lävitse. Tässä tunnistimessa kytkennän tekee triakki, joka itsessään tarvitsee toimiakseen tämän minimikuorman.

3-johdintunnistin tarvitsee myös nollajohdon ja siihen pystyy kytkemään mitä tahansa kuormia esim LED-valasimia ilman minimikuormavaatimusta.

Suosittelemme asentamaan aina tuon 3-johdintunnistimen, koska se takaa toimivuuden myös LED-valaisimien kanssa.

 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.