Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Acti9 iCT LED -kontaktorien ero

Julkaisupäivämäärä: 29 elokuuta 2018

Molemmissa kontaktoreissa on nollapistekytkentä. 3781584 on varustettu paikallisohjauksella, 1-A-0 kytkimellä.
 
iCT+ 20A 1s 230VAC LED
A9C15030
3781583
Liukusäädin manuaalikäyttöön: Ei
   
iCT+ 20A 1s 230VAC LED man/aut
A9C15031
3781584
Liukusäädin manuaalikäyttöön: Kyllä

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.