Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Voiko esmi WDP-Q pääkellojen kellopulsseja vahvistaa vahvistimilla?

Julkaisupäivämäärä: 25 kesäkuuta 2018

Kyllä voi. Sopiva tuote on WDP-Q-SYNC Sysäysvahvistin, sähkönumero 7142011:
  • Syöttökyky 1000 mA minuuttipulsseja
  • Tahdistuu Esmin pääkellon pulssiin
  • Automaattiset kesä-talviaikasiirrot muistissa
  • 72 tunnin impulssimuisti

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.