Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Altivar 600/900 sarjojen Modbus TCP LED:t

Julkaisupäivämäärä: 24 heinäkuuta 2018

ATV900

LED Kuvaus
 LNK1  Portin A aktiivisuus
 MS  Moduulin status
 NS  Network status
 LNK2  Portin B aktiivisuus

LNK1 ja LNK2 kuvaavat Ethernet adapteriporttien tilaa
Väri Kuvaus
 Pois päältä  Ei yhteyttä
 Vilkkuva vihreä / keltainen  Testaus
 Vihreä  Yhteys saavutettu 100 Mbit/s
 Keltainen  Yhteys saavutettu 10 Mbit/s
 Vilkkuva vihreä  Fieldbus aktiivisuus 100 Mbit/s
 Vilkkuva keltainen  Fieldbus aktiivisuus 10 Mbit/s

NS kuvaa Fieldbus:n tilaa
Väri Kuvaus
 Pois päältä  Laite poissa päältä tai ei ole IP osoitetta
 Vilkkuva vihreä / punainen  Testaus
 Vihreä  Yhteys saavutettu
 Vilkkuva vihreä  IP osoite on saatu, mutta ei yhteyttä
 Punainen  Tupla IP
 Vilkkuva punainen  saavutettu yhteys on suljettu tai vanhentunut

MS kuvaa adapterin tilaa
Väri Kuvaus
 Pois päältä  Laite poissa päältä
 Vilkkuva vihreä / punainen  Testaus
 Vihreä  Laite on toiminnassa
 Vilkkuva vihreä  Laitetta ei ole konfigurointu
 Punainen  Iso virhe havaittu
 Vilkkuva punainen  Pieni virhe havaittu
 

ATV600

LED Kuvaus
 ETH LNK  Ethernet yhteys
 ETH NS  Ethernet network status

ETH LNK LED indikoi Modbus TCP portin tilaa
Väri Kuvaus
 Pois päältä  Ei yhteyttä
 Vilkkuva vihreä / keltainen  Testaus
 Vihreä  Yhteys saavutettu 100 Mbit/s
 Keltainen  Yhteys saavutettu 10 Mbit/s
 Vilkkuva vihreä  Fieldbus aktiivisuus 100 Mbit/s
 Vilkkuva keltainen  Fieldbus aktiivisuus 10 Mbit/s

NS indikoi Modbus TCP:n tilaa
Väri Kuvaus
 Pois päältä  Laite poissa päältä tai ei ole IP osoitetta
 Vilkkuva vihreä / punainen  Testaus
 Vihreä  Yhteys saavutettu
 Vilkkuva vihreä  IP osoite on saatu, mutta ei yhteyttä
 Punainen  Tupla IP
Vilkkuva punainen  Yhteys on suljettu tai vanhentunut


 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.