Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Kuinka ratkon ongelmatilannetta Altivar Process taajuusmuuttajalla, joka ei saa yhteyttä Modbus TCP:hen?

Julkaisupäivämäärä: 30 elokuuta 2018

Tässä FAQ:ssa käydään läpi yleisiä ongelmatilanteita ja niiden ratkaisuja.

Lisää tietoja saat Ethernet oppaista:
ATV600 EAV64327
ATV900 NHA80940
 

Taajuusmuuttaja ei saa yhteyttä

Asennus
  • Varmista että oikeanlainen Ethernet kaapeli on kytkettynä oikeaan Ethernet porttiin. Altivar 900 -sarjan taajuusmuuttajissa on 2 Ethernet porttia.
  • Tarkista oikeat pinnit  FA315321
  • Tarkista sähköiset järjestelmät, eristä kaapelit
  • Huomio sähköiset häiriöt, erota kaapelit tehokaapeleista
Järjestelmä
  • Ei tupla IP osoitteita
  • Varmista että Modbus osoite on oikein asetettu
    • Modbus osoitteen tulisi täsmätä PLC:n Unit ID. Yleensä tämä on 1, jos käytät suoraan 4x rekistereitä
    • Jos käytät IO tai COM skanneria, aseta Unit ID 255 ja Modbus osoitteeksi 0
    • FA294735
Ohjelmointi
  • ​Tarkista että kaikki taajuusmuuttajan perusasetukset ovat oikein
  • Kommikointiasetusten muuttamisen jälkeen suorita virtakatko (Sammuta, odota minuutti ja käynnistä uudelleen)
  • Tarkista Modbus asetukset
    • Communication > Comm parameters > Modbus SL > Modbus Fieldbus
  • Tarkasta Ethernat asetukset
    • Communication > Comm parameters > Embd Eth Config
 

Taajuusmuuttaja saa yhteyden, mutta ei reagoi Run komentoon


Tarkista yhteys
  • Tarkasta ensin että voit lukea taajuusmuuttajalta. Jos et voi lukea, palaa edelliseen kohtaan
  • Tarkasta että luet oikeita rekistereitä
  • Tarkista rekisteri poikkeamat

Tarkasta taajuusmuuttaja
  • Varmista että taajuusmuuttaja on asetettu oikein vastaanottamaan komentoja
  • Tarkista Complete settings > Command and Reference
  • Tarkista ohjaus tila, eli käytätkö IO profiilia vai DriveCom (Separate vai Not Separate)
  • Tarkasta ettei taajuusmuuttajalla ole vikoja (Vasen yläkulma)

Lisävinkit ongelmanratkaisuun
  • Kun yrität kirjoittaa ja taajuusmuuttaja ei vastaa tai on RDY tilassa, tarkasta Kommunikointi kartta ( Display > Communication map )
    • Command Channel = Embedded Ethernet
    • Command Register = HEX 1 arvo
    • Ref Freq Channel
    • Ref Freq
  • Tarkista LED:t ( FA316257 )

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.