Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Kuinka vaihdan Excore-kortin kulunvalvontalaitteen väyläohjaimeen?

Julkaisupäivämäärä: 12 kesäkuuta 2018

Noudata seuraavia ohjeita vaihtaessasi Excore-korttia:
  1. Kytke sähköt pois ja irroita akut
  2. Vaihda uusi kortti paikalleen
  3. Laita akut takaisin ja kytke sähköt päälle
  4. Tyhjennä c-Flash muisti:
    • Paina reset pohjaan ja kääntämällä escore -kortin reunimmaisen kiertokytkimen asentoon c.
    • Vapauta reset
    • Odota että LED -valot lopettavat vilkkumisen
    • Paina reset pohjaan ja käännä kiertokytkin takaisin siihen asentoon, missä se oli aluksi (todennäköisesti asento 0)
    • Vapauta reset.

 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.