Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä on ESMI FX-keskusten FX-LC silmukan osoitteistus?

Julkaisupäivämäärä: 03 heinäkuuta 2018

FX-LC silmukassa voi olla osoitteita 99+99, eli osoitteet 1..99 ja 101..199
Ala- ja yläosoitteet ovat ns pari.
Fyysisesti ilmaisimeen tai muuhin osoitteelliseen yksikköön asetetaan osoite 1-99.
Konfigurointiohjelmalla määritetään kuuluuko osoite ylä- vai alaosoiteavaruuteen.
Ylä- ja alaosoiteparissa toisen pitää olla ilmasiin ja toisen joku osoitteellinen yksikkö kuin ilmaisin.
Jos ilmaisin on osoite 1, niin tällöin osoite 101 voi olla ainoastaan joku muu osoitteellinen yksikkö eli esim painike tai osoitteellinen valvonta-tai ohjausyksikkö.
 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.