Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä on MCP3A-Y000FG:n laukaisupainikkeen koskettimien jännitteenkestoisuus ja toiminta?

Julkaisupäivämäärä: 27 kesäkuuta 2018

Laukaisupainikkeet MCP3A-Y000FG, MCP3A-Y000FG-LA, MCP3A-Y000-FG-SA:
  • Maksimijännite 30VDC
  • Maksimi virta 2A
  • Koskettimien toiminta NO / NC, joko avautuva tai sulkeutuva
Vaihtokosketintoiminta saadaan käyttöön hankkimalla erillinen liitin: SCO71 (FFS 06424500)

 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.