Welcome the the Schneider Electric French website.
It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?
Traduisez en francais
Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä
Mikä on 5451EISE korvaava tuote?
Julkaisupäivämäärä:
29 elokuuta 2018
5451 ilmaisin on differentiaali-maksimaali-ilmaisin, jonka ATEXluokitus on ollut Ex II 1 G EEx ia IIB T5.
Riippuen asennetusta järjestelmästä ja ATEX tilan luokituksesta voidaan 5451EISE ilmaisin korvata:
6295 FFS06406295 ilmaisimella, jos tilaan käy maksimaali lämpöilmaisin
Laiteluokitus Ex II 3GD EEx nA II T5 (T100°C), -40°C < T2 < 50°C
ORB-HT-51145-APO FFS067225750 ilmaisin + kanta ORB-MP-50018-APO FFS06725722 ATEX
Laiteluokitus Ex II 1 G EEx ia IIC, -40°C < Ta < 40°C (T5), -40°C < Ta < 60°C (T4)
Tämä ilmaisin soveltuu liitettäväksi FX-CLC kortin silmukkaan, EMI-310/CZ alasilmukkan liitäntäyksikköön tai EM210E-CZR alasilmukan liitäntäyksikköön max 6 kpl
Etkö löydä etsimääsi?
Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.